This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1073855/tms320f280025c-tms320f280025c

部件号:TMS320F280025C
“线程”中讨论的其它部件:C2000WAREC2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

尊敬的团队:

我 为 BLDC 电机设计了一个定制硬件,用于使用霍尔传感器控制速度。 [用 过的传感器 梯形方法]

我已应用基于油门输入的 PWM [油门连接到 ADC 针脚]。

对于电流感应,我使用了电流感应 IC,我能够通过该设备测量电流消耗,我还使用了捕获模块来测量 BLDC 的速度。

电机参数:

最大转速:4000

电机工作电压:24V 直流

我的问题是在初始条件下必须对马达施加外力[没有外部力马达不能开始旋转]

我想用所需的扭矩以极低的转速控制电机转速

请指导我如何在初始阶段[无外力]启动电机,同时我还想知道如何以非常低的转速和所需的扭矩控制电机速度?

我在软件开发中使用了 C2000ware 示例。

此致,

迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以 下载并安装最新的 MotorControlSDK。 有一个新的通用电机控制实验室,其中包括您上面提到的一些要求。 有关该实验室的详细介绍,请参阅以下链接中的实验室用户指南。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验室用户指南:https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹中的示例实验室项目: \ti\C2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_03_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab_f28002x

    [引用 userid="512045" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1073855/tms320f280025c-tms320f280025c"]请指导我如何在初始阶段启动电机[不使用外部力量],我还想知道如何以所需的转速控制电机[报价]?

    如果您想在极低的速度下实现稳定和快速的速度响应,霍尔传感器的位置分辨率可能不够。