This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在三相三级栅极连接逆变器中存在1.65V 参考存在疑问(TIDA -01606)

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1073564/tms320f28379d-have-a-doubt-in-1-65v-reference-in-3phase-3level-grid-connected-inverter-tida---01606

部件号:TMS320F28379D
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我想设计三相网格搭接逆变器。 我已经看过这种(TIDA - 01606)参考设计。

1.65V 连接在第17针脚上。 第17针转至 ADCINA3。

我查看了固件(F28739D)。 在这种情况下,我找不到 ADCINA3结果寄存器。

我认为固件中没有使用 ADCINA3。 请澄清我的疑问:是否需要1.65V。

如有必要,请清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户想使用 ADC 来适应可能在电压上出现的任何漂移等,我们确实在 ADC 上设置了1.65。 对于测试台,我们没有使用它。 另请注意,在当前设计中,我们仅使用 SDFM,而不需要此1.65V。 ADC 电流通道有一些额外的噪音,导致 PFC 环路关闭时出现问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的重播