This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:F2837xPTP 至 F2838xPTP 硬件和软件迁移?

Guru**** 2537370 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1073314/tms320f28388s-f2837xptp-to-f2838xptp-hw-and-sw-migration

部件号:TMS320F28388S
“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

团队,

我已经看过《F2837x 到 F2838x 迁移指南SPRACQ1》,也看过一些不同的 E2E 帖子(比如这里关于电源的文章和这里关于外设差异的文章)。

在硬件方面:
假设未使用 F2838x 的新特性/模块(此处的想法是为同一项目启用其他 F283xx IC 源选项):
-您是否知道有任何成功的 PCB 设计能够使一个 PCB 与 F28379s 和 F28388S 同时兼容?

从电源树的角度看,功耗(指 此 E2E POST)似乎在+/-5%之内。
——需要考虑的新信息或新考虑因素?

——对于 PTP 软件包,是否还有其他考虑因素?

从 SW 端:
-如果不使用新模块功能,迁移 CCS 项目有多容易?
我们是否尝试采用 F28379x CCS 示例并通过导入将其迁移到 F2838x?
-使用 sysconfig 是否是迁移的一个优势?
工具中是否有用于此目的的特定功能?
例如,F28388配置的“向后兼容性”按钮将关闭 F28379上不存在的所有外围设备/设置与从 F28379迁移的代码不冲突的默认寄存器配置?

请提前感谢您的参与。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安比尔,

    [引用 userid="4466" url=~ë/support/icns/c2000-icros-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1073314/tms320f28388s-f2837xptp-to f2838xptp-w-HW-and SW-migration]]–您是否知道有任何成功的 PCB 设计能够与 F28389s[和 F2838s]兼容?

    客户通常选择并运行设备。 我们已经有许多客户从 F2837x 迁移到 F2838x,当时该设备正在加速。

    [引用 userid="4466" url="~/support/icontrs/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000 -微控制器-论坛/1073314/tms320f28388s-f2837xptp-to f2838xptp-hw-and sw-migration"从电源树的角度看,此 类能耗似乎是在 E2E 后+5%的范围内。
    -需要考虑的任何新信息或注意事项?

    根据功率估算,我会告诉您查看数据表。 如果您不使用 F2838x 上的新增功能,我估计功耗要求应该非常相似。

    对于 PTP 封装,请通过并验证引脚编号是否完全相同。

    [引用 userid="4466" url="~/support/icros/c2000-icros-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1073314/tms320f28388s-f2837xptp-to f2838xptp-hw-and -sw-migration"从软件端:
    -如果不使用新模块功能,迁移 CCS 项目有多容易?
    我们是否尝试采用 F28379x CCS 示例并通过导入将其迁移到 F2838x?
    -使用 sysconfig 是否是迁移的一个优势?
    工具中是否有用于此目的的特定功能?
    例如,F28388配置的“向后兼容性”按钮将关闭 F28379上不存在的所有外围设备/设置与从 F28379迁移的代码不冲突的默认寄存器配置?

    通常,在这些设备之间进行端口连接非常容易。  

    如果你使用的是 driverlib,它几乎可以处理所有事情。 但我确信,有几个不同之处需要解决,所有的小问题都需要解决。

    在 F2838x 上运行为 F2837x 构建的代码可能不起作用,我想我记得一些时钟变化,如果您没有使用这些模块,您需要确保正确配置所有新模块以关闭它们。

    没有可用的软件移植或功能禁用工具。

    此致,
    Cody