您好,
1) 未连接 JTAG 时,如果黄色引脚打开,是否正常?
2)以下是如何处理未使用的针脚的方法?
GPIO・・・打开并设置为“输出”
3) 在板上安排 MCU 和 JTAG 时,除以下关于模式设计的要求外,还有什么其他要求?
・在 XRS 和 VSS 之间连接100nF 或更低电容器(降噪)。
・将去耦电容器连接到 VDDIO 的每个引脚
・“当我不想使用外设功能时,请设置为 GPIO。 (在重置时将其配置为输入)”
・仿真器和微型计算机之间的距离应在6英寸(15.24毫米)以内。
谢谢,