“线程:测试”中讨论的其它部件
您好,
客户遇到了一个关于外置晶体的问题。 在产品上,F28374S PLL 未能锁定锁。
发生了20多个问题。 FA 正在进行中。 此外,客户希望了解从 X1/X2到 PLL 的内部块或逻辑。
我们能提供吗?
非常感谢。
约旦,巴西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
客户遇到了一个关于外置晶体的问题。 在产品上,F28374S PLL 未能锁定锁。
发生了20多个问题。 FA 正在进行中。 此外,客户希望了解从 X1/X2到 PLL 的内部块或逻辑。
我们能提供吗?
非常感谢。
约旦,巴西
约旦
区分晶体问题与 PLL 问题非常重要。 你的标题说“水晶”,但身体是指 PLL 锁定的问题。 晶体问题通常在启动过程中出现。也就是说,晶体振荡器可能无法在启动时开始振荡。 PLL 锁定问题完全不同。 因此,请明确说明问题所在。 请回答以下问题:
哈雷什,
[引用 userid="10172" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1075272/tms320f28374s-issue-issue-of -external -crystal /3980375#3980375"]1)不会 大多数情况下,它可以可靠地启动。
2)内部 OSC 未测试,一个类似的问题发生在伊诺万斯,我们使用内部 OSC 测试,它运行良好。 CQE 正在帮助进行 FA 测试。
该客户希望了解 X1/X2到 PLL 的逻辑,尝试确定他们的产品风险。
约旦,巴西
好吧,这是一个晶体振荡器问题,而不是 PLL 问题。 如果每次使用 INTOSC 时 PLL 都能正确锁定,则很容易消除这一问题。 无论如何,您已确认这是间期 OSC 问题。 了解以下问题的答案有助于隔离问题:
许多 e2e 帖子讨论了晶体问题。 你看过它们吗? 我将提供以下小样本: