您好 TI
在这里,我可以找到有关 ADCCLK 设置和 ACQ 设置的相关文档。
我猜定时设置应该与芯片中的硅设计相关。
我从数据中发现,还有针对特定芯片的附加手册。
我可以在哪里找到答案。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI
在这里,我可以找到有关 ADCCLK 设置和 ACQ 设置的相关文档。
我猜定时设置应该与芯片中的硅设计相关。
我从数据中发现,还有针对特定芯片的附加手册。
我可以在哪里找到答案。
谢谢
您好,
您是否查看了《F2838x 技术参考手册》?
您好,Dragon,
您是否正在尝试了解 ADCLK 和 ACQ (采样和保持)设置的关系? ADCLK 和 ACQ 设置相互独立。
- ADCLK 设置确定 ADC 将模拟信号转换为 ADC 结果寄存器中可用数字值的时间长度。 ADCCLK 源自 SYSCLK,并在寄存器 ADCCTL2中设置预校准器(有关详细信息,请参阅 TRM)。 ADCCLK 的时钟频率不应超过50MHz (请参阅数据表第7.11.2.3.x 节:ADCCLK 在12位和16位模式下的 ADC 操作条件)
- ACQPS 设置确定 ADC SAR 块中的采样电容器接近采样输入模拟信号的时间。 这以 SYSCLK 的#表示,并在 ADCSOCxCTL 寄存器中设置(有关详细信息,请参见 TRM)。 ACQPS (S/H)是根据模拟输入引脚所示的信号源的输入阻抗设置的。 信号源以及模拟输入模型(数据表中的图7-31和7-32) 将形成一个类似于低通滤波器的复杂 RC 滤波器,这意味着样本和保压时间必须考虑这些阻抗,才能获得信号采样的最佳设置。 20.13在 TRM 中选择采集窗口持续时间时,将详细讨论采样时间的确定和示例。
ADC 的总体吞吐量将由 ADCLK 和 ACQPS 设置决定,数据表和 TRM 的“ADC 计时”部分通过表和计时图进行了说明,如下所示:


此外,您还可以查看以下应用说明,以帮助输入信号调节电路获得 ADC 的最佳性能:
此致,
约瑟夫