This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:独立编程 F28379D (通过闪存),但继续使用调试器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080780/tms320f28379d-program-f28379d-in-standalone-via-flash-but-keep-using-the-debugger

大家好,

我正在进行一个涉及 F28379D 的项目,我设计了自己的控制卡,一切都很好。

我想知道如何独立(通过闪存)对 n ü µC 进行编程,但继续使用调试器(无需关闭/打开电源)。

此时,我可以选择,如果我将其编程为独立模式,我将无法使用调试器,因为我需要打开/关闭 n ü µC,如果我在没有独立模式的情况下对其进行编程, 我可以使用调试器,但如果我关闭电源,我的程序将无法运行...

(我使用的是两个 CPU,每个 CPU 都有一个项目)

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="315095" url="~ë/support/icles/c2000-icler-group/c2f/c2000-微控制器-forum/1080780/tms320f28379d-program-f28379d-On-Debugger via flash-be-kee-kee-use-use-der-the debuger"],目前我可以选择,因为我不能在独立/独立模式下使用[µC 报价],因为我不能在独立模式下切换独立的程序[

    为什么需要关闭设备电源再打开? 请详细说明您用于卸载应用程序的顺序,以及您希望何时连接调试器?

    谢谢,

    阿什维尼