您好,
我一直在使用 loadBinaryProgram 将图像加载到闪存的一部分。 但它总是会擦除。 在其他人的帖子中,我看到了一个对“擦除扇区选项”的引用。 是否有说明命令和选项的文档?
谢谢你,
ED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我一直在使用 loadBinaryProgram 将图像加载到闪存的一部分。 但它总是会擦除。 在其他人的帖子中,我看到了一个对“擦除扇区选项”的引用。 是否有说明命令和选项的文档?
谢谢你,
ED
ED,
对于 TMS320F28379D,有一个“FlashDownloadSetting”选项,允许您控制它应该是“Erase and Program”(擦除和编程)(默认)还是“Program Only”(仅程序)。 如果您将其切换为“仅程序”,则应加载二进制文件,而不事先发出闪存擦除。
DSS 命令示例:
仅限 debugSession.options.setString("FlashDownloadSetting","Program);
你可以尝试一下,让我知道你需要的是什么吗?
谢谢,
Ricky
你好,Ricky,
我相信我即将学到一些新东西,因为这条线在以下方面失败了:
引用错误:未定义“调试会话”。
在脚本控制台中,我使用“加载脚本控制台命令文件或 JavaScript 文件”图标加载一个由以下三行组成的.cmd 文件:
//评论
仅限 debugSession.options.setString("FlashDownloadSetting","Program);
activeDS.memory.loadBinaryProgram ("<my_path>/<my_file_name>.bin",<hard_coded_flash_address>);
谢谢你,
ED
ED,
DSS 文档可在<INSTALLDIR>\CCs\CCS_BASE \scripting\docs\GettingStarted.htm 中找到。 例如,如果单击“DS API 文档”,然后单击“DebugSession”,则会向您显示您使用的 activeDS 下可用的 API。
由于可用选项因您使用的设备而异,因此“选项”下不会提供 TMS320F28379D 的特定文档。 如果要显示设备的可用选项列表,可以使用 debugSession.options.printOptions()。 此 API 的输出未连接到脚本控制台,因此您需要编写脚本并使用 dss.bat 运行以正确查看。
谢谢,
Ricky