请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28388D 各位专家:
TI 编译器: TI-CGT-C2000_21.6.0.LTS
软件:裸机,cmd 文件中没有页面控制
我发现以下情况发生了交战。 我计划用"-pds=849"忽略它。
请您发表评论? 提供更多详细信息?
ControlPower\ACDC\ACDC_p.h",第160行(列 1):警告#849-D:FLASH 区域包含不兼容的对象“ACD_Init_vo”(文本)和“VRefLimLoRate_f32cs”(数据),“VRefLimLoRate_f32cs”将不包括在 FLASH 区域中
#pragma DATA_SECTION(VRefLimLoRate_f32cs, "flash_area")
static const FLOAT32 VRefLimLoRate_f32cs = 1.00F;
#pragma CODE_SECTION(ACD_Init_vo, "flash_area")
void ACD_Init_vo(void){
.....
}
在 cmd 文件中,我定义了类似于 belwo 的“flash_area”
章节
{
Flash_Area:>闪存,对齐(4)
.const:>闪存,对齐(4)
此致,
Hidehiko