请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNHHXL-F280025C 我有一个 I2C 外设的实现,它在 F28075上以数字回送模式和标准模式(与从属设备通信)工作。 该代码被移植到 LAUNHHXL-280025C。 我成功地在 F280025C 上使用了数字环回模式,并看到接收到的数据与传输的数据匹配。 当我关闭数字环回模式并尝试执行 I2C 写入时,我看到 SCL 和 SDA 线路被拉低,并保持低,直到重新编程板。
我确认我可以通过使用正确的引脚作为标准 GPIO 并在两个引脚上驱动方波来正确控制这些引脚。 是否有任何关于数字环回模式为何起作用的建议,但通过硬件通信却不起作用? 根据我的理解,如果数字环回模式工作,那么链中剩下的唯一内容是输出引脚,输出电极和 GPIO 引脚的轨迹。 是否有任何关于下一步要尝试的建议?