This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C ePWM 计时器

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1087089/tms320f280025c-tms320f280025c-epwm-timer

部件号:TMS320F280025C
“线程 :sysconfigC2000WARE”中讨论的其它部件

大家好,我想使用 ePWM 计时器中断,但在 TMS320F280025C 中找不到示例  

请您解释一下配置  

我想用 ePWM 计时器使用2秒回路

我希望你们能帮助我  

此致  

泰曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只想将 ePWM 用作计时器并生成中断吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我想使用 ePWM 每2秒读取一次 sda 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,您只需设置 ePWM 时间基模块和事件触发器即可进行中断。 使用 C2000 sysconfig 进行设置。

    https://www.ti.com/lit/spracx3

    以下网站提供了 ePWM 示例:

    C:\ti\c2000\latestc2k\C2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f28002x\examples\ePWM

    您只需要配置时间基模块和事件触发器模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好,

    如何找到时基模块配置和事件触发器配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 C2000Ware 4.01上使用 sysconfig 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,但我无法在 sysconfig 中配置

    如何将我的 ePWM 配置为 Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不呢? 您有什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试学习配置,因此我想手动配置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下,我将在 Web 上或独立使用 sysconfig,然后我将手动将代码/配置 C 代码复制到项目中!

    dev.ti.com/.../

    NIMA