This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:随 Hall 启动而安装

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1087080/tms320f28377d-instaspin-with-hall-startup

部件号:TMS320F28377D
“线程”中讨论的其它部件: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

我们希望将 Instaspin 与 TMS320F28377处理器配合使用。  我们目前有一个工作正常的电机控制器,该控制器与霍尔反馈配合使用。  我们希望能够使用霍尔启动电机控制器:应用是泵,使用泵可以以高扭矩启动。  一旦开始,我们就想切换到毫无意义的 FOC 控制。  您会如何建议我们开始这样做?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F28377D 无法直接支持 InstaSPIN,因为该设备没有快速 ROM。

    您可以下载并安装最新的 MotorControlSDK,有关该实验室的详细介绍,请参阅实验室用户指南,如下链接。 实验室可以通过霍尔传感器和 InstaSPIN-FOC 在一组 F28002x 套件上支持感应装置,如果 需要,您必须自行将本实验室移植到 TMS320F28377D。  

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验室用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹中的示例实验室项目:C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_03_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab_f28002x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  您知道 InstaSPIN 算法是否需要测量电动机电压才能运行,还是基于观察者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    InstaSPIN-FOC 必须具有三相电压感测信号,以便其估算器检测转子位置。