This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万:EPWMSYNCIN详细信息

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1088998/tms320f280025-epwmsyncin-details

部件号:TMS320F28.0025万

大家好,

在早期修订的F2.8002万x TRM中,SyncSockRegs.SYNCSELECT只有SYNCOUT位。 但是,在最新的修订版中,我看到了新的字段,如EPWM1SYNCIN,EPWM13SYNCIN等。 当我们有专用EPWMSYNCINSEL用于同步输入选择时,这些字段是什么?

此外,在F2.8003万x TRM EPWMSYNCINSEL寄存器详细信息中,它表示:“来自ePWM或ECAP实例的SYNCOUT不能连接到其自己的SYNCIN (即 PWM1 SYNCOUT无法连接到PWM1 SYNCIN)"。 此语句是否也适用于 F2838x和F2.8002万x中的EPWMSYNCINSEL寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Irene,

    当108.8998万当我们28.0025万我们为同步输入选择提供专用EPWMSYNCINSEL时,这些字段是什么?

    这是一个错误,谢谢您抓住它。 这些字段不应出现在SYNCSELECT寄存器中。  请查看F2838x器件以了解正确的注册内容。 我将提交此信息,以便在下一次TRM更新中修复。

    [quote userid="44.8119万" url="~/support/mspectors/c2000-group/c2000/f/mspectors/1088998/tms320f280025-SYepwmsyncdin-details">此外2000此外,108.8998万,在28.0025万在F2.8003万x TRM EPWMSYNCINSEL详细信息中,它表示“无法将来自eNCAP的注册NCOUT连接到其自身实例或其自身的PWM (即SYECIN) PWM1 SYNCOUT无法连接到PWM1 SYNCIN)"。 此声明是否对 F2838x和F2.8002万x中的EPWMSYNCINSEL寄存器有效?[/QUOT]

    是的,F2.8003万x器件是最近发布的,我们尚未更新F2838x或F2.8002万x TRM,但将在不久的将来更新。 此注释也将出现在F2.8002万x和F2838x TRMS中。

    非常感谢您详细地查看文档!

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Marlyn!