This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2.8388万D:在控制卡的模拟输入端测量100k Ω 下拉电阻

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1089117/tmdscncd28388d-measuring-100kohm-pull-down-at-analog-input-of-control-card

部件号:TMDSCNCD2.8388万D

大家好

我使用 的是TMDSCNCD2.8388万D 控制卡,遇到了与ADC A0通道的输入阻抗相关的问题。

在我的电源电子板上,我正在使用单端模式下的六个ADC通道测量 范围[0V,3V]内相同传感器的信号。

5个信道工作正常,但我注意到对信道ADCA0的一些下拉效应,例如,在此位置输入的模拟信号似乎被某种方式下拉至地面。

经过一些调试后,我注意到,当我测量控制卡(9号引脚)对应引脚的电阻时,我测量的电阻大约为100kOhm (在测量过程中,我从插座上取下了控制卡, 例如,问题似乎在控制卡上,而不是在与其连接的主板上)。

此节点基本上仅连接到微控制器面板U1和ESD保护阵列(TPD4E001QDBVRQ1),另请参见下图:

 是否可能是TPD4E001QDBVRQ1导致此问题,我是否应该更换它。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看F2838x数据表。 ADCINA0 (和ADCINA1)引脚上有一个内部50kOhm下拉菜单,无法禁用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这解决了我的问题!