This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万C:代码分析和FATFS的单元测试

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1089099/tms320f280025c-code-analysis-and-unit-testing-the-fatfs

部件号:TMS320F28.0025万C

我已将SD卡接口的fatfs R0.13a与TMS320F28.0025万C集成。

将来,我需要规划单元测试。

在这种情况下,我们是否还必须对第三方开放源代码软件(如fatfs)进行代码分析和单元测试?

或者有任何经过测试和认证的fatfs库,这样 我 就可以直接连接它,而无需我自己进行任何测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对延迟回复表示歉意。 您的查询已转发给FATFS库专家。 您将很快听到回复。

    此致,

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在我们的端口上进行了一些功能测试,但实际上不是在库上进行单元测试。 你可以搜索 FatF站点 ,看看他们是否提供了更多有关测试的详细信息,但据我所知,没有经过认证的库版本。

    Whitney