主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH
大家好,
我已将DCSM工具添加到我的项目中,

然后我调整了LINKPOINTERS意外的只读模式,并编译后在该模式下加载。

稍后我再次尝试,但无法加载更多程序,

那么我该如何解决这个问题呢? 仅执行模式导致此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我已将DCSM工具添加到我的项目中,

然后我调整了LINKPOINTERS意外的只读模式,并编译后在该模式下加载。

稍后我再次尝试,但无法加载更多程序,

那么我该如何解决这个问题呢? 仅执行模式导致此问题?
您好,
我让Vivek回答您关于需要"等待模式"的问题。
但是,如果内存读数为"0000",则需要在输入密码后单击"解锁"以解锁设备,才能正确读取内存。 解锁按钮应位于您输入密码的位置。
在CCS中,您应该能够单击“Unlock (解锁)”,然后检查“Memory (内存)”视图是否已更新以能够读取内存。
在UniFlash中,您需要将连接模式更改为"保持连接",以便在您尝试解锁设备后不会断开您的Core。 查看选项所在位置的屏幕截图(单击右上角的核心名称以访问选项)。

请告诉我这是否有效。 如果您在解锁后仍无法读取内存,Vivek可能需要提供更多信息。
谢谢!
Ricky
您好,
因此2000因此我107.6561万我填写2.8377万填写了2.8377万了“402.7253万“CSMPSWDx402.7253万CSMPSWDx”密码,为什么不能读取内存? 或者,如果没有"等待模式"就无法连接?或者当我使用真实密码在等待模式下连接时,为什么只能读取零??[/QUOT]要在设定密码后正确读取该值,您需要解锁区域。 在CCS GUI中,您将看到一个CSM解锁图标,您需要在输入正确的密码后单击该图标,如果您在CCS控制台窗口中看到成功消息,则您应该能够读取安全存储器的内容。
此致,
Vivek Singh
刘慧卿
当我单击"解锁"并使用真实密码时,会出现错误

然后我关闭了电源并将引导模式更改为“等待模式”,打开到Uniflash,单击以解锁,它工作正常,我可以读取内存或加载新的输出文件...为什么我应该更改为等待模式?
我要说的是,当我用真密码填写密码并单击解锁时,它将允许我加载文件或在uniflash上看到内存。但为此,我必须将启动模式更改为等待模式。这对我来说是个问题...我该怎么办?