Thread: sysconfig中讨论的其它部件
我遵循 了C2000 Academy LAB9:实验- TMS320F2.8379万D的控制法律加速器sysconfig。 目标板是启动板。 我做了一些小的修改:
1- ADCA转换的触发源设置为EPWM1 SOCA。
2- ADCA中断1的触发源更改为ADCA EOC3 (我们对四个输入进行采样,并希望在转换最后一个输入时触发中断)。 还为ADCA中断1注册中断。
设置如下所示:
如果EPWM1频率增加到10 KHz,则成功执行CLA任务1 (通过闪烁D10 LED指示)。 但是,如果我将ePWM频率设置为20 KHz,则CLA任务执行将停止。 我已验证指示灯计数器只增加一次,此后不再增加。 我已经尝试在我的端进行故障排除,但无法理解此行为。 请提供指南。
以下是CLA任务1的设置: