This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:关于Mcan Data Bitrate的设置

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091143/tmdscncd280039c-about-the-setting-of-mcan-data-bitrate

部件号:TMDSCNCD280039C

尊敬的专家:

我想使用F280039C来实现CAFD功能,当我研究F280039C的TRM时 ,这里指出,比特率可以编程为高达5 Mbps的值。

我的疑问是,这是否意味着我无法在F280039C上实现8MData比特率CANFD?

https://www.ti.com/lit/ug/spruiw9a/spruiw9a.pdf?ts=1649212600790&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMS320F280039C</s>280039

感谢您的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案有点复杂。 最大比特率并不仅仅取决于MCU。 它还取决于所使用的CAN收发器(以及总线长度和总传播延迟)。 TI最新的收发器支持高达8Mbps的速度,但是,ISO 11898只定义了5Mbps的时间限制。 您可以将MCAN编程为以8 Mbps的速率运行,并使用8 Mbps收发器(假设其他总线参数允许8 Mbps)。 但是,您需要根据ISO规格限制来权衡该决定。