This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:将差分时钟源连接到X1和X2

Guru**** 2474410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091097/tms320f28377s-connect-differential-clock-source-to-x1-and-x2

部件号:TMS320F2.8377万S

尊敬的等级:

我计划为我的TMS320F2.8377万设计使用低抖动差分时钟源。 我应该用差分时钟对信号同时连接X1和X2,还是只将差分时钟视为单端时钟,然后将X1接地连接X2? 谢谢!

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李阳

      此设备设计用于连接到X1 (或AUXCLKIN)引脚的单端时钟或连接到X1/X2引脚的石英晶体/陶瓷谐振器。  

    我2000我是否109.1097万是否应该2.8377万应该使用差分时钟对信号连接X1和X2?[/报价]

    不能,片上振荡器只能与 石英晶体/陶瓷谐振器配合使用。

    109.1097万 source-to-x1--x2"]只2.8377万只需将差分时钟视为单端时钟,只需将X2?[/X1]接地

    我怀疑这是否可行。 X1引脚本身设计为仅与单端时钟配合使用。

    [/quote]