This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0023万C:快速ROM符号库

Guru**** 2924610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091467/tms320f280023c-fast-rom-symbol-library

部件号:TMS320F28.0023万C

是否有适用于F28.0023万C的快速ROM符号库? 我知道有一个闪存库,但我正在尝试释放一些闪存。  

我们可以使用F28.0049万C (f2.8004万x_FAST_ROM_SYMBOL_FPU32.lib)的符号库吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。FAST ROM在F2.8002万x上不可用,因此 F2.8002万x不支持符号库。 您必须使用Flash上的FAST库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表引用了:

    它还指出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仅适用于早期 的特殊F28.0025万C,不支持该功能。 数据表未相应更新。 很抱歉让你感到困惑。