This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8388万D:同步PWM

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1090956/tms320f28388d-synchronizing-pwm

部件号:TMS320F2.8388万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

尊敬的各位:

如何配置2个PWM的同步。 我已经为同一个项目引用了示例项目,但不确定它是否有效。 无论是否使用同步功能,如果将定时器周期寄存器更改为多个其它 ,我都可以获得同步输出。  

请引导我到Asynchronies 2 PWM Out Ps,然后重新同步相同的输出,这样我就可以理解它的工作原理...

谢谢,此致,

斯泰文·马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使PWM脱离同步方案,您只需将PHSEN位清除为0。 您是否尝试过此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我现在已经尝试过,但当改变占空比时,脉冲将不同步。

    请帮助我了解PWM的配置侧以进行同步。  

    需要在主PWM完成的所有操作以及需要在从属侧完成的所有操作。

    谢谢,此致,

    斯泰文·马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2 PWM109.0956万 PWM输出2.8388万输出位置,然后重新同步相同的数据

    斯坦文,我对我们要做什么有点困惑。 从您的帖子中,我假设您的答案如下:

    是当您禁用PHSEN时,您将进入异步。

    设置后,您将开始同步。

    我猜您已经看过C2000WARE 4.01 中的ePWM示例3了吗?

    dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我能够同步输出。 我在设定相位负载值时出错。 现在我了解了这个概念及其工作原理。 感谢您在整个过程中的支持...以及所有突然回复。  

    谢谢,此致,

    斯泰文·马丁