This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:ADC引脚?上是否有内部上拉电阻器

Guru**** 2843460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619273/tms320f2808-is-there-a-internal-pull-up-resistor-on-the-adc-pin

部件号:TMS320F2808

Hello,传感器连接断开后,ADCINB0相当于 连接到外部下拉3M电阻,理想情况下, ADC转换值此时应接近0,但 此电阻器上的电压为0.5xxV,我不知道此描述是否正确?您能告诉我如何获得0.5xx电压以及如何使ADC获得0吗? 是否由初始化引起?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    七,

    ADC引脚上没有上拉。 3mΩ Ω 是一个相当大的电阻。 在使用ADC进行采样之前,您是否为管网放电留出了足够的时间?

    另一个要考虑的因素是内部ADC S/H电容器可能会从最近的ADC转换中产生一些残留电荷。 在对断开的传感器网进行采样之前,您可以通过转换连接到GND (为S/H电容器放电)的通道来缓解这种情况。 增加ACQ_PS还可使S/H CAP有更多时间通过3mΩ Ω 电阻放电。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好,谢谢。