This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万F:无法使用DRV 8301连接到目标

Guru**** 2557080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615086/tms320f28069f-cant-connect-to-target-with-drv-8301

部件号:TMS320F2.8069万F
主题中讨论的其他部件:DRV8301

您好,  

我打开了包装盒中的2.8069万M,成功连接到目标设备。  

卸下J1和J2并使用12 V电源连接DRV8301后,无法连接到目标。  

我不知道这里有什么问题。

此致,

Rajan Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的S1设置是什么? JP3,6,7? 您使用的是标题集1-4还是5-8? 放置BoosterPack并检查电压水平是否符合预期后,您是否在LaunchPad上探测VCC/GND针脚?

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉回复太晚。

    我在2.8069万上的错误接头上安装了DRV 8301,当时我为不同的接头设置了跳线。