This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:可以使PowerSuite解决方案适配器正常工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615508/ccs-tms320f28379d-can-make-powersuite-solution-adapter-work

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:PowerSuiteC2000WAREcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试对具有交错单元的PFC的控件进行编码。
我发现PowerSuite是一个很好的解决方案,可以为我的需求提供第一个基础。

我在计算机上安装了控制套件和CCS,然后在CCS中下载C2000Ware编译器插件和GUI插件。

当我从CCS转到=> controlSUITE => Powersuite => 解决方案适配器时,我有正确的页面可以选择拓扑。
选择拓扑(在我的情况下为Vienna 3相PFC)后,它在我的工作区中创建了一个新项目,但我没有任何最后一步"自定义解决方案"。
我只在充电时间过了一点之后才看到主菜单。

这是我无法理解的,为什么最后一步“自定义解决方案”没有像教程视频中那样启动?

我是否缺少要安装的内容?
故障诊断根本没有帮助,我希望在这里找到一些支持

附注:我还尝试通过右键单击“Open with "XGCONF"(使用"XGCONF"打开)来启动main.cfg,并且我收到一条错误消息,告诉我:
org.eclipse.rtssc.xdctools.internal:无法找到包xconfig_main

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致,
    伊丽莎白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yassine,

    检查CCS内部是否安装了PowerSuite:

    在CCS中创建“新工作区”。 当工作区打开时,Code Composer Studio将自动发现PowerSuite并要求您进行安装。 选择是以安装PowerSuite。 更改生效需要重新启动CCS。

    要验证是否正确安装了PowerSuite,请转至“Windows ->首选项-> Code Composer Studio -> RTSC ->产品”,您将看到“安装的产品”下列出了PowerSuite。

    如果没有,请单击“安装新的”并浏览到“controlSUITTE\PowerSuite\[version]",然后选择安装。

    这将安装PowerSuite并要求您重新启动CCS工作区。



    您是否已完成此操作?


    2.确保已安装“GUI Composer Runtime”

    您可以通过CCS应用程序中心进行检查


    您是否已选中此项?

    3.除此之外,在CCv7中更改了cfg页的默认编辑器,

    因此,您需要右键单击“项目资源管理器”窗口下的cfg页面,然后单击“使用XGCONF打开”


    一旦您验证了上述所有三项,它应该可以正常工作,如果不能正常工作,则我们会遇到一些新问题。

    请报告用户计算机上安装的CCS版本和XDC工具版本,

    5.确保安装了正确版本的XDC工具。 虽然许多其他版本可能都起作用。您可以尝试使用此功能。

    XDCtools:3.50 .2.20