This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:ACI标量控制

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630884/tmdshvmtrpfckit-aci-scalar-control

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT

各位朋友,您好!

我需要在内部版本1中更改ACI电机的方向。  

在我的应用程序中,我不需要以闭环方式旋转ACI电机,因此我更喜欢使用构建级别1进行sclar/vhz控制。  

有人能建议我应该怎么做吗?

供参考:我正在寻找的非交换电动机UVW终端的解决方案。  

-Chinmay

chinmay.shah03@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有两种方法来实现它。
    1.更改PWM输出顺序
    顺时针:
    pwm1.MfuncC1 = svgen_MF1.ta;
    pwm1.MfuncC2 = svgen_MF1.tb;
    pwm1.MfuncC3 = svgen_MF1.TC;
    逆时针:
    pwm1.MfuncC1 = svgen_MF1.ta;
    pwm1.MfuncC2 = svgen_MF1.TC;
    pwm1.MfuncC3 = svgen_MF1.ta;
    2.更改SVGENMF_MACRO中的角度生成