请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
在“线程:controlSUITE, DESIGNDRIVE”中讨论的其他部件您好,TI:
我想控制我的输出流量阀,为此我使用了两个BLDC (无刷直流)电机。
两个电机都有用于位置反馈的解析器,我想仅使用解析器控制电机(感应控制)。
我需要帮助选择您的一个至少具有两个解析器接口的产品,以便我可以将电机的解析器连接到产品主板。
我有2款来自TI的产品。
1,F2.8069万M启动器+两个BoosterPack
2. DRV8312-69M-Kit
但上述产品都没有处理问题的界面,这就是我遇到问题并搜索新产品的原因。
对于我所拥有的产品,是否有任何解决方案?
如果否,那么您可以指导我选择为解析器提供两个界面的新兼容设备吗?
谢谢你
此致
Rahul Lukhi