This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320F2.8379万d:头文件。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629742/starterware-tms320f28379d-header-file

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Starterware

你(们)好

我正在破坏该计划,其中包括  

#include "IQmathLib.h"是因为我使用了正弦和余弦术语  

但它会给出错误。对于这个我必须添加到项目中的任何源文件,如果是这样,我必须添加哪个文件it...please让我知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否浏览了此处提供的文档:C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_01_00\libraries\mathting\IQmatht\c28\docs</s>2000
    它提到了IQMath的使用及其与项目的集成。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!

    祝好好运,祝好!
    Gautam