This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:关于感应机器的矢量控制

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656164/ccs-tms320f28377s-regarding-vector-control-of-induction-machine

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

我正在实施scim的病媒控制。 速度PI控制器(ISQ_ref)的输出正在振荡。 当前控制器工作正常。 对于速度和电流回路,带宽为10 Hz和100 Hz。

指令速度已被追踪,但电流失真。 是否有任何帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制装置是否感应或无感应FOC? 如果电机无传感器FOC,请确保电机参数正确,以检查反馈速度是否稳定而不加载。 检查传感器接口和配置是否正确,并检查速度PI控制器的反馈速度。
    实际上,IQ参考在实际情况下会有一点振荡,尤其是电机的负载或摩擦不是恒定的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否有任何更新? 如果还有其他问题,请告诉我们。