This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:此试剂盒的备选控制方法

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657775/tmdshvmtrpfckit-alternative-control-methods-for-this-kit

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT

我需要对本套件进行一些说明。

-       是否可以直接从LabVIEW等编程语言控制此硬件?

-       是否可以使用TCP/IP接口来控制硬件? 在哪里可以找到协议的详细信息?

假设不符合上述要求,是否有可用于将piccolo MCU与外部系统连接的空闲I/O,以便可通过源自上述任何一项的输入对其进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.此套件设计用于不支持LabVIEW的C2000 MCU控制器。 TI拥有其IDE,CCS可支持C/C++编程语言。
    2.无TCP/IP接口,只有UART或CAN接口用于通信。

    通常,使用JTAG仿真器将代码编程到控制器中,大多数C2000 controlCARD支持板载仿真器,用于调试和编程代码。 有关更多详细信息,请参阅C2000控制器套件的用户指南和数据表。