This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:永久旋转

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653808/ccs-tms320f28377s-spin-forever

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

感谢您访问我的帖子。

我用C语言编写了PWM程序以实施F2.8377万S。

(trianger()是三角形波函数的函数)。

在我看来,它将 永远输出OUTPPIN和OUTPIN2的PWM信号。  

但这些输出在一段时间后停止 。

输出引脚保持恒定输出。 如果我在CCS中单击“恢复”,则不会重新启动输出PWM信号。

为什么此程序和计算机无法永久输出PWM信号?

我附上主程序和正确的输出。 e2e.ti.com/.../composition.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户498.4042万,

    我正在处理您的帖子,但由于某种原因,我对视频有问题。

    您是否尝试过监控XRSn信号以查看您的设备是否正在重置? 您是否在代码中使用了断点来查看程序失败时的位置?

    此致,
    克里斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_D730ED30B030E930E3.0396万509594D52_.docx</s>50.9594万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户498.4042万,

    我需要更多的帮助来了解问题所在,而不仅仅是代码。 您是否可以尝试将视频上传到其他来源?

    此致,
    克里斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使视频正常工作。

    您是否能够继续切换GPIO以查看PWM停止时其是否继续?  您是否尝试过断点和XRSn建议?

    此致,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户498.4042万,

    由于我们尚未收到您的意见,我们将开始将此问题解决的过程。 如果您的问题未得到解决,请随时在此处再次发布。

    谢谢!
    克里斯