This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:为VDDA供电时ADC输入引脚上的电压

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653886/tms320f2808-voltage-on-adc-input-pins-while-powering-up-vdda

部件号:TMS320F2808

在VDDA电源轨接通电源之前,向其中一个ADC输入引脚施加2.5V电压是否存在问题?  电压受10k系列电阻器的电流限制。  TMS320F2808数据表para 6.8 指出,在为器件通电之前,不应施加大于VDDA上二极管压降的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Daniel

    我们没有足够的数据来确认您是否会遇到当前水平的短期或长期问题。 但是,我们在为VDDA通电之前,已看到ADCIN引脚通电时出现的问题,因此数据表中的陈述也是如此。

    我们根本不能对表现/行为进行评估。

    Nabil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nabil,

    您能否就在这些条件下出现的问题提供更多信息? 我的理解是正确的,只要电流不超过数据表第6.1 节中规定的+/-2mA绝对最大连续钳位电流,我们就不会损坏设备,但是在这些情况下,设备的行为是不可预测的。 输出处于未定义状态。

    此致,

    丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据哪个引脚供电,我们已经看到 时钟同步,ePWM的问题,以及可能的一些ADC性能问题。 即使最初没有看到,也存在损坏的风险。 抱歉,我们没有足够的数据来显示上述所有问题将出现的当前级别或应用的时间范围 ,因此我们建议您不要这样做。

    -Nabil