请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万S 您好,Champs:
我是向客户询问的。 您是否可以帮助检查TMS320F2.8377万SPTPS是否具有UL认证?
此致,
Julia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Champs:
我是向客户询问的。 您是否可以帮助检查TMS320F2.8377万SPTPS是否具有UL认证?
此致,
Julia
F2837x系列 的文档可用于帮助ISO 2.6262万系统设计(最高可达ASIL D),IEC 6.1508万 - SIL 3,IEC 6.073万 - C类和UL 1998 - 2类
www.ti.com/lit/swaq010 (固定链接)