This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSOLARUINVKIT:太阳能微逆变器开发套件的Rev 4.0 硬件开发包

Guru**** 1138770 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579585/tmdssolaruinvkit-rev-4-0-h-w-dev-pack-of-solar-micro-inverter-development-kit

部件号:TMDSOLARUINVKIT
主题中讨论的其他部件:controlSUITE

尊敬的各位:

我从 TI网上商店购买了太阳能微逆变器开发套件。 我在中找到了硬件开发包  

C:\ti\controlSUITE\DEVELOG_KIT\TMDSOLARUINVKIT_V100

与我的现有硬件不同步(我的现有硬件为4.0 版,如PCB中所示)。  

我想问一下PCB和原理图设计的匹配版本吗?

非常感谢。

此致,

Barry

http://www.ti.com/tool/TMDSSOLARUINVKIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barry,

    很抱歉给您带来不便,我正在进行更新,

    设计文件将在更新

    www.ti.com/.../TIDM-SOLARUINV

    但是,我还没有确定完成日期,我将在本周末或下周初向您提供最新信息。

    遗憾的是,我们不能通过论坛发送设计文件,必须通过正确的发布流程。

    此致
    Manish Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Manish:

    感谢您的回复。 感谢您的及时帮助。

    此致,
    Barry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Manish:

    我仍然发现 www.ti.com/.../TIDM-SOLARUINV上发布的文件的最新版本 与我的硬件不匹配。

    我的硬件是4.0 版本,而上载的是3.0 版本。

    特别是,图3.0 修订版中所示的IC U24与硬件不同。

    谢谢,此致,
    Barry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barry,

    Rev 3.0 是最新版本,由于我们从4.0 v向3.0 v的一些无法解释的神奇功能,网页上的文件是最新的。
    U24实际上已更新为PMP2.0294万,

    您可以参考此处的文件

    C:\ti\controlSUIT\DEPEND_KITS\TMDSOLARUINVKIT_V100\HWDevPkg

    尽管它说1.0 1,但我相信两次旋转之间的变化是微不足道的

    此致
    Manish Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    感谢您的回答。 我们现在将该计划从F2.8035万迁移到F2.8069万。 我们发现回扫转换器上的栅极驱动器IC很容易燃烧,我不确定它是否与无法解释的魔法有关。 顺便提一下,感谢您提供的信息。

    此致,

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barry,

    不是没有解释的魔法只是我们最终在修订控制方面的不一致,我们现在已经改进了流程,以缓解未来发生的这些情况。

    我们在夹紧回扫时发现的一个问题是,它具有所需的最小占空比,否则FET或栅极驱动器烧坏, 这是因为有源钳位,我们在PWM处于活动状态时减轻了在反向驱动器中施加最小占空比的影响。

    您在哪个构建级别观察到该问题? 内部版本1,2或3,INV正在运行还是仅运行反向时观察到它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Manish:

    感谢您提供重要信息。 在将反向转换器的占空比限制为大于0.1 后,门驱动器不会燃烧。

     

    我们不是通过“构建”移植整个程序。我们希望利用评估板内的Flayback转换器,然后集成到我们的其他应用程序。

     

    到目前为止,MPPT功能和PV电流闭环控制已移植到F2.8069万中。

     

    在这里,我们为我们的“特定应用”添加了额外的适配器板。

     

    此致,

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,祝您的项目顺利,

    -Manish