This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万C:DAC的SPI通信问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091933/tms320f280025c-spi-communication-issue-with-dac

部件号:TMS320F28.0025万C

是否所有设置都将F28.0025万C的SPI连接到DAC IC,但没有提供所需的输出? 请问我是否缺少SPI通信初始化的任何设置? 您能否建议正确启用此信息转换所需的所有设置?  我正在使用的DAC IC具有12位分辨率和20 MHz时钟频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pooja,

    请确保正确连接所有必需的引脚- SIMO,SOMI,CLK,STE

    还应监控逻辑分析器上的引脚,并确保CLK速率和发送的数据正确无误。

    此致,

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Veena,  

    感谢您的回复。 但我使用的是3线配置,我将发射板的SIMO和CLK引脚正确连接到DAC IC,但没有在任何地方连接STE引脚。

    请您帮助我将STE引脚连接到哪里? 在我的DAC IC中,我找不到任何连接此STE引脚的选项。  

    我不能将此STE引脚保留为无并仅连接SIMO和CLK引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pooja,

    STE也被命名为CS (芯片选择)。 大多数SPI器件需要激活CS引脚才能接收和传输数据。 如果DAC IC不需要CS引脚,则可以正常工作。 请从DAC IC数据表中确认相同的信息。

    此致,

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Veena,
    我也检查了建议的配置。但它不工作。 您能看到的任何其他可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pooja,

    DAC IC是否需要任何特定的时钟设置或极性/相位设置。 最好监控逻辑分析器上的引脚,并确保CLK速率和发送的数据正确无误。

    此致,

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的! 谢谢,如果需要进一步的指导,我会检查并返回给您!
    非常感谢!