This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万C:是否可以将BCCRC用于闪存区域?

Guru**** 2460140 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1097454/tms320f280025c-is-it-possible-to-use-bccrc-for-flash-areas

部件号:TMS320F28.0025万C
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,支持团队,

我尝试使用BCCRC模块计算所有闪光区域的CRC,但结果为0。
我已确认可以计算其他区域(例如 引导ROM)。

是否可以对闪存区域使用bgcrc?
如果没有,是否有其他方法检查闪光区域?

此致,

海涛

参考:要检查的区域

   BEGIN             : origin = 0x080000, length = 0x000002
   FLASH_BANK0_SEC0  : origin = 0x080002, length = 0x000FFE
   FLASH_BANK0_SEC1  : origin = 0x081000, length = 0x001000
   FLASH_BANK0_SEC2  : origin = 0x082000, length = 0x001000
   FLASH_BANK0_SEC3  : origin = 0x083000, length = 0x001000
   FLASH_BANK0_SEC4  : origin = 0x084000, length = 0x001000
   FLASH_BANK0_SEC5  : origin = 0x085000, length = 0x001000
   FLASH_BANK0_SEC6  : origin = 0x086000, length = 0x001000
   FLASH_BANK0_SEC7  : origin = 0x087000, length = 0x001000
   FLASH_BANK0_SEC8  : origin = 0x088000, length = 0x001000
   FLASH_BANK0_SEC9  : origin = 0x089000, length = 0x001000
   FLASH_BANK0_SEC10 : origin = 0x08A000, length = 0x001000
   FLASH_BANK0_SEC11 : origin = 0x08B000, length = 0x001000
   FLASH_BANK0_SEC12 : origin = 0x08C000, length = 0x001000
   FLASH_BANK0_SEC13 : origin = 0x08D000, length = 0x001000
   FLASH_BANK0_SEC14 : origin = 0x08E000, length = 0x001000
   FLASH_BANK0_SEC15 : origin = 0x08F000, length = 0x000FF0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如上图所示(从设备TRM),BGCRC只能访问RAM和ROM位置。 BGCRC无法访问闪存。

    对于计算用于闪存的CRC,您可以使用VCRC模块。 此处提供的代码示例-> c2000ware\libraries\DSP\VCU

    此致,

    Veena