请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万-Q1 您好,专家,
TMS320F2.8335万PTPQ是客户端的小批量生产。 客户需要多个参数来进行CAE模拟。 您能否帮助为客户提供这些参数? 谢谢
部件Nubmber | 材料 |
密度(kg/m3) | 杨氏模量(MPa) | 泊松比 | 屈服强度(MPa) | 抗张强度(MPa) | SN曲线 | 重量(g) | |
TMS320F2.8335万PTPQ | 软件包 | / | / | / | |||||
销钉 |
此致
郭松贞