This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:BLDC电机的无传感器梯形控制

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1099342/tmdshvmtrpfckit-sensorless-trapezoidal-control-of-bldc-motors

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8035万,controlSUITE
尊敬的先生:  
我正在  使用TMDSHVMTRPFCKIT,高压电机控制和PFC开发者套件进行实验工作。 我讨厌传感器对 已配置器件中的BLDC程序的控制(TMS320F2.8035万)
根据学习手册,我已验证1级和脉冲是否正常。  
我已更改电机参数并为2级加载程序,我仅应用了50V的验证电压。 现在,我的马达只旋转一周,发出一些嗡嗡声  

我是否必须更改任何参数或必须施加额定电压? 请做必要的事。 提前感谢您的快速支持。  

谢谢,此致

Umamaheswararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用说明,以调整内部版本2中的参数,如下所示。 请确保您在无负载的情况下运行电机,并且没有过电流问题。

     RampDelay (Q0格式):用于更改斜坡时间。
     CmtnPeriodTarget (Q0格式):用于更改目标换向间隔。

    “感谢您对controlSUITE解决方案的提问。  我想指出的是,controlSUITE中的这些解决方案已有10年的历史,当时还没有任何更新。 我们建议客户使用我们最新一代的设备 ,这些设备支持InstaSPIN-FOC,其它无传感器技术以及通过C2000Ware-MotorControl-SDK进行的感应伺服控制。”