请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0025万 尊敬的社区:
我们希望通过CRC32验证ROM的完整性。 是否有办法仔细检查CRC,即一次检查金色CRC,一次检查ROM中某个位置保存的CRC?
在技术参考章节'ROM.ROM 4.7 引导4.1 内存映射'中,它指出'ROM签名'位于0x003F0000,长度为2个字。 我认为这可能类似于ROM CRC32,但 该地址的值是0xFF81,这似乎不太可能是CRC。 很遗憾,我们找不到任何有关 该'ROM Signature'的文档。
您是否知道此签名的用途,如果它不是校验和,是否存在存储在其他位置的ROM校验和。
非常感谢!