This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:硬件修复

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1101336/tmdshvmtrpfckit-hardware-fix

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

大家好,

几天内,我就完成了。 我烧掉了一个芯片(更像芯片爆炸)。

我一直在关注[controlSUITE\development _kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.1 \HVACI_scalar]示例项目,并进入第19页,在该页中,我使用示波器探测DAC-1至4。  

我有一端接触了DAC-4并看到了正确的波形,但有一个偏移。 当我将探针的接地夹接触到[MAIN]-J4旁边的GND针脚时,[M4]部分就会被亮光爆炸。  

我做了以下事情:

下面是发生的事情

GND是否不是接地?

TI是否进行维修?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,

    我可以向C2000的套件专家转接此信息,看看是否有任何提示/建议,说明这里可能发生了什么。  遗憾的是,TI不对我们的套件进行维修,如果可能,您需要通过更换组件来解决这一问题。  否则,如果不可能,您需要从TI商店购买新的EVM。

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,

    当我触摸探头的接地夹到[main]-J4,[M4]部分旁边的GND引脚时,明亮的灯爆炸。  [/引述]

    将 示波器接地连接到EVM时,您是否为示波器使用了隔离电源或变压器?

     您可以查看controlSUITE文件夹中的指南(HVMotorCtrl+PFCKit_HowToRunGuide.pdf)

    C:\ti\controlSUIT\development _kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.1 \~Docs

    您可以在指南中找到以下弯曲说明。

    请注意,两个电源域的接地平面相同,因此在将任何测试设备连接到主板之前,必须满足正确的隔离要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matthew。 感谢您的回复。 我认为铜痕本身是油炸的,所以我可能需要再买一个...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我没有为示波器使用隔离电源或变压器... 如果两个功率域的接地平面相同,我不理解EVM和示波器GND上的GND针脚为何不同。

    如果我使用隔离探头而不是接地探头,我应该可以接受吗? 我只是想确保我不刻录另一个EVM :P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述,如果您已查看controlSUITE文件夹中的高压套件指南,您可以在下面找到注释。 高压套件是浮动接地设计。

    •该套件可接受交流电源/墙面电源供电,主板仅使用墙面电源的带电和中性线,保护接地未连接(浮动)。

    •交流整流器产生直流电压,其接地从保护接地浮动。 因此,在将示波器和其他测试设备连接到板上时,必须采取适当的谨慎措施。

    警告:

    用户有责任在为电路板和/或模拟供电之前确认已识别和理解电压。 在通电时,不应接触EVM或连接到EVM的组件。
    将接地设备连接到EVM时,必须使用隔离变压器。

    大多数示波器都将其“信号公共”端子连接到保护接地系统,通常称为“接地”接地。 这样做是为了使应用到示波器或从示波器提供的所有信号都有一个通用连接点。 这通常是示波器机箱,通过交流供电设备电源线中的第三线接地,保持(或非常接近) 0伏电压。  这意味着几乎总是应该对接地进行测量,这反过来会限制标准示波器测量两点之间的电位差,而两者都不在接地。 不必要的接地电流可能会增加一些嗡嗡 声和接地回路,从而损坏测量的板或示波器。

    抱歉,如果您无法自行维修,则必须订购新的高压套件。

    请仔细阅读指南并按照指南使用高压套件。 您必须使用 差分探头或带示波器的隔离电源/变压器 来测量高压套件上的任何信号。