This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28.0025万C:关于ePWM_ex6_valle_switching的问题

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1101606/launchxl-f280025c-questiones-about-epwm_ex6_valley_switching

部件号:LAUNCHXL-F28.0025万C

尊敬的TI 工程师:

我不  清楚       C 文件备注中的此示例。  我对   这个例子有两个问题。

1.   根据示波器, 我 发现 当    CMPA 从3000 到4000时,epwm1A具有较高的电平。  似乎  epwm1A 从 0开始有3000 TBCTR延迟。  这是对的?

2. 如何  在  epwm1B中重新执行操作?

祝您一切顺利,

焦炭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人 在这里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    110.1606万 ePWM_ex6_valle_switching"]我28.0025万我 发现 当    CMPA 从3000 到4000时,epwm1A具有较高的水平。[/]

    您是指TBCTR = 3000到4000? EPWM1A将处于高位,直到GPIO25使用软件触发。  

    2000 ePWM_ex6_valle_switching"]如何110.1606万如何  重新28.0025万重新确定  epwm1B中的操作?

    EPWM1B也使用EPWM1B的下降边缘进行跳闸,但使用DCEVTFILT增加了跳闸前的延迟。

    谢谢!

    Aditya

    [/quote]