This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0023万C:使用LAUNCXL-F28.0025万C中的XDS110加载TMS320F28.0023万C板

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1100234/tms320f280023c-loading-tms320f280023c-board-using-xds110-in-launchxl-f280025c

部件号:TMS320F28.0023万C
主题中讨论的其他部件: LAUNCHXL-F28.0025万C

尝试在   cJTAG模式下使用LAUNCXL-F28.0025万C中的TMS320F28.0023万C至XDS110 (仅使用TCK和TMS)将代码加载到定制电路板,并出现以下错误:

1.连接到目标时出错,错误-2131

2.是否需要将TMS引脚向上拉以识别此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否在目标配置文件中使用2引脚cJTAG模式?

    谢谢,此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它是"cJTAG"

    1.我正在使用 LAUNCXL-F28.0025万C板,在J101中将跳线插入TCK和TMS位置,我可以 使用“cJTAG”模式将代码加载到F28.0025万C UC。

    2.连接 TMS320F28.0023万C目标板时,我取出了这两个跳线,并将这两个TMS和TCK信号连接到 TMS320F28.0023万C目标板,同时从  3.3V和 LAUNCXL-F28.0025万C GND为TMS320F28.0023万C供电。 我刚刚在 同一 个目标配置文件中将目标器件更改为TMS320F28.0023万C。

    出现以下错误:"Error connecting to the target,Error -2131 (连接到目标时出错,错误-2131)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siba,

    如果调试自定义板,请从J101上卸下跳线。 您可能已经在按照您的帖子执行此操作。

    您是否将定制板连接到 J102 (TMS,TCK)?

    同时确保TMS线路上有2.2k上拉。

    谢谢,此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCK和TMS引脚在XDS100端通用,适用于J101和J102,  

    1.您是否认为TMS线路上没有2.2 上拉数据会导致此问题??

    2.此错误代码2131是什么意思?

    3.是否需要提取GPIO32和GPIO24? 我已经这样做了,只是问是否有必要?

    此致,

    SIBAPRASAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siba,

    是的,建议在TMS线路上使用2.2。  

    请查看此页面,其中介绍了所有错误代码

    3,建议使用'Wait Boot'(等待启动)模式,这意味着GPIO24和GPIO32上没有上拉。

    谢谢,此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是哪一页以查找错误代码?

    是否需要提取 GPIO24,GPIO32来加载代码? 您是否可以参考文档,我需要设置什么启动,在什么情况下?

    请不要急于回答我的问题,要明确并详细说明,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="6.2085万" url="~/support/pulc/secc2-mspicers-group/c2000/f/csc-mspure-forume/1100234/tms320f280023c-load-tms320f280023c-board-use-xds110-IN-launchxl-f280025c/4078236#4078236"[]查看110.0234万查看您280023您参考28.0023万参考的28.0025万的是407.8236万是哪407.8236万哪一页代码?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    请查看数据表。  

    以'Wait Boot'(等待引导)模式开始的最佳方式。 这将确保它没有运行任何代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Santosh,

    问题已解决,TMS需要上拉。 您能否指导我需要哪种引导模式以及何时需要任何参考文档。

    此致

    西巴普拉萨德