请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8388万D 主题中讨论的其他部件:TMDSCNCD2.8388万D, DP8.3826万E, DP8.3822万I
我以前的设计是tms320f2.8377万 + dp8.3867万。 现在,它已更改为tms320f2.8388万,以实现EtherCAT 通信。 是否仍需要PHY dp8.3867万? 如果需要以太网100 m 通信,您是否仍需要PHY dp8.3867万?