This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:更改 CLA 任务名称

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1107578/tms320f28379d-change-cla-task-name

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我想更改 CLA 任务名称、但它似乎不起作用。 我尝试在任何地方更改它、即使在 MVECT 寄存器中也是如此、但它不接受除 Cla1TaskX 之外的任何其他名称。

您是否知道是否有更改它的可能? 它可能有助于更好地理解代码。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    是的、任务名称可以是您选择为其命名的任何内容。 您遇到了什么问题?

    谢谢、
    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwini、

    当我为 CLA 任务使用了除 Cla1TaskX 以外的其他名称时、MVECT 寄存器分配出错。 错误仅在提示更改名称时才出现。 但自从你的信息发出后,我又尝试了一次,现在它运行良好,我不知道为什么。

    很抱歉,我没有更多有关这方面的信息。

    Nathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、很好地知道它现在工作了。 如果您再次遇到问题、请随时打开此主题。

    谢谢、
    Ashwini