This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。

Guru**** 2593520 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1106211/tms320f28388d-error--1137-0x0-device-is-held-in-reset

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

你好。

我想重置器件并在 CCS 中使用 SYSCTL_resetDevice()。

但是、我得到图片下方的误差。

我不知道为什么会发生此错误。 实际上、当我使用 TMS320F28379D 时、我可以使用 SYSCTL_resetDevice 函数、并且没有错误。

我只将 TMS320F28379D 更改为 TMS320F28388D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否 从 CPU1或 CPU2调用 sysctl_resetDevice()?

    SYSCTL_resetDevice() 生成看门狗复位。 CPU1安全装置复位 创建系统复位(CPU1和 CPU2)、其中 CPU2安全装置复位仅复位 CPU2。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我从 CPU1 (闪存)中调用了 SYSCTL_resetDevice。

    我要更改函数还是编辑某些内容? 或者我可以使用另一个复位功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPU2的状态是什么? 它是否已处于错误报告的复位状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我不知道 CPU2的状态。 我现在不使用 CPU2。 如何查看 CPU2的状态?

    我在2838x 的一些示例中放置了 SYSCTL_resetDevice 函数。 还有相同的错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在调用 SYSCTL_resetDevice()函数时,是否可以确保 CPU2已断开连接?

    从 CPU1调用此函数会重置两个内核、如果连接了 CPU2、则会报告错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何断开 CPU2? 我已阅读并搜索该内容。 但我找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开 Debug 窗口、选择 C28xx_CPU2、右键单击并选择'Disconnect Target'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的告知。

    它似乎工作良好。

    我想知道为什么 TMS320F28379D 在不断开 CPU2的情况下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议查看 TRM 系统 控制 部分、其中介绍了系统复位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您!

    我要这个。