This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:无法在外部模式下进行连接

Guru**** 2924820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1106570/tmdscncd28335-not-able-to-connect-in-external-mode

器件型号:TMDSCNCD28335

我已连接配置设置屏幕短路和错误。请告诉我使用 Simulink 以外部模式连接 F28335控制卡的过程是什么?

有两个 SW1 (一个开关)和 SW2 (四个开关)。是否有任何用于外部模式的特定开关配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibu、

    请将问题发布到 MathWorks 论坛以获得更快的响应。

    https://www.mathworks.com/support.html

    我将向 MathWorks 发送一封电子邮件以进行查看、但需要两三天的时间才能获得答案。 在 MathWorks 论坛上发帖将获得更快的响应。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我也问过。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MathWorks 论坛将更好地支持它。 如果几天内没有得到解答、我将向 MathWorks 工程师发送提醒。 如果在 MathWorks 论坛上得到解答、请告知我们、 我们将关闭它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,如果问题得到解决,我会告诉您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题尚未解决。

    MATLAB 团队提出了一个问题、但它不起作用、并就此联系了他们、但他们没有回应。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibu、

    最好在 MathWorks 论坛上跟进。 这是他们的产品、我们不提供内部资源来支持它。

    谢谢、此致、

    桑托什