请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
我通过以下链接获得建议:
我完成了创建和添加 SSH 密钥的整个过程。 尽管如此,这似乎是一件毫无作为的事。
问题是通过 CCS、远程、推送进行远程连接。
我在项目克隆下插入采用 SSH 指定的 URI。 这会强制用户成为 git,而不是实际用户,尽管在存储库路径中已考虑到这一点。
我选择的协议是 ssh。 键被添加到 Github。
将用户修改为我的实际用户名修改了 URI,看不到正确的 URI。
因此、即使我在身份验证部分中插入了正确的 UER 和密码、身份验证也总是失败的。
这是为什么?
任何人都能提供帮助。 我已经失去了几天了、这对于编码很有用、而不是避免编码丢失了几天的设置时间。 如果这不是 CCS 的问题、是否有人可以从 git 推荐或建议其他有用的资源?
非常感谢、
Nicola