This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网中的全双工操作

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1104559/tms320f28388d-full-duplex-operation-in-ethernet

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我有两个问题。

1 -如果此 DSP 支持"全双工"操作、NDK 是否使用此功能? 如果是、NDK 到底是如何实现全双工操作的? 我的意思是、它可以同时执行"发送"和"接收"操作吗? 或者、它只是以"并发"的方式(而不是并行方式)模拟(或仿真)全双工操作的行为?

如果此 DSP 支持"全双工"操作且 NDK 使用此功能、如何使用 NDK 在以太网中实现全双工通信? 我应该使用哪些 API 来实现基于全双工的应用? 如果有人能指导我解决这个问题,我将不胜感激。


最棒的
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、  

    很抱歉让您失望、但 很难支持任何与 TI NDK 相关的问题、因为它需要长期维护、并且没有积极支持它的团队。  

    您可以搜索论坛并查看其他人是否实施了此功能。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    感谢你的答复。 我知道 TI NDK 将不再受支持。 我还在论坛上搜索、我的问题找不到答案。 这就是为什么我在这里提出我的问题。
    总之、为了确保这一点、我有一个与 NDK 无关的问题、它仅与 DSP 相关。 问题是、此 DSP 是否支持以太网的全双工操作、以便它可以同时执行"发送"和"接收"操作?


    (注意:我还将为我的最后一个问题打开另一个主题)


    最棒的
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、  

    Mac 配置寄存器中的 DM 位用于配置双工模式。  当该位置位时、MAC 模块在中的全双工模式下工作
    它可以同时发送和接收这些数据。  

    此致

    Siddharth