This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:查找从 TLE94713ESV33XUMA1到 TMS320F28379D 的实际波特率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1124500/tms320f28379d-to-find-the-actual-baudrate-from-tle94713esv33xuma1-to-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

您好的支持团队、

我想知道原理图中所附的这些组件如何影响从该 IC"TLE94713ESV33XUMA"到 TMS320F28379D 的实际波特率。 来自该 IC 的 CAN 最大波特率为5Mbit/s。  在 TMS320F28379D CAN 上确切接收到的波特率。  如果有的话、请分享公式、以便在 这些连接元件的损耗之后找到实际波特率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    28379D 具有 CAN 模块、其位速率上限为1Mbps。 您指出的组件不会影响比特率。 如果您不熟悉 CAN、 请访问 https://training.ti.com/search-catalog?keywords=CAN&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=观看精彩的介绍视频 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您突出显示的组件无论如何不会影响比特率。 R1、R2和 C61是分裂终端的一部分。 D1用于 ESD 保护。 L2是共模扼流圈。

    [引用 userid="522729" URL"~μ C/support/microprocessors/C2000-microsoft-group/C2000/f/C2000-microsoft-forum/1124500/tms320f28379d-find-the-actual-baudrate-f-tle94713esv33xuma1-to-tms320f28379d"引用的波特率为5Mbit/ica1。]

    5Mbps 是此 IC 支持的最大 CAN FD 位速率。 28379D 具有典型 CAN、最大速率为1Mbps。

    [引用 userid="522729" URL" URL"~μ C/support/microsoftervers/C2000-microsoft-group/C2000/f/c2000-microsoft-forum/1124500/tms320f28379d-find-the-actual-bandrate-ffrom tle94713esv33xuma1-to-tms320f28379d" 按 TMS320F2837D 的波特率精确接收的数据。]  [/报价]

    与总线上传输的数据相同。