This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 DSP 从三相逆变器获取噪声很大的输出

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123260/tms320f28379d-getting-very-noisy-output-from-three-phase-inverter-using-dsp

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的专家:

美好的一天!

我在 中佛罗里达大学的三级有源中性点转换器(ANPC)工作。 在每个相位中、我为内部4个开关在 PWM 中设置了50kHz 开关频率。 而我已经为外部2个开关在 PWM 中设置了1kHz 开关频率。 内部和外部开关的 PWM 设置是否存在任何问题?  我附上了这一守则供你参考。 我非常感谢你的评论。 谢谢!

此致、

Mohammad Safayet Hossain

软件 MATLAB 2020b 版、CCS 9.1.0