This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:此电路板上的电源插孔有哪些规格?

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSHSECDOCK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120038/tmdsdock28379d-what-are-specifications-for-the-power-jack-on-this-board

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSHSECDOCK

该板的可用文档非常不足。 唯一的说明是电源插孔 J1的插头为5V >1A。 您能否提供电源插孔的规格、以便我可以尝试购买适合的电源?

为什么此电路板上的文档未提供电源插孔的完整规格?

为什么套件中不提供此电路板的电源模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="159004" URL"~/support/microrims/C2000-micropower-group/C2000/f/C2000-micropower-forum-forum/1120038/tmsddock28379d-here-specifications -for-the-power-jack-on the-board"]此主板的可用文档严重不足

    UG 建议使用支持此功能的电源 PN、该 PN 已停产。 我们正在更新文档。

    [~ userid="159004" URL" URL"/support/microboards/c2000-micropower-group/C2000/f/c2000-micropower-forum-forum/1120038/tmsddock28379d-why-are -specifications -for-the-power-jack-on the-board"]为什么此主板上的文档未提供电源插孔的完整规格[报价]

    电源插孔 PN (PJ-002BH)在 C2000Ware 中的 BOM 中指定: C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\boards\ExperimentterKits\DockingState_HSEC_120or180pin\revf  

    以下是一篇论坛文章、详细介绍了插接连接器的规格: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115886/tms320f28388d-ac-adapter-for-evms/4136479#4136479 

    我们为用户指南中适用的组件提供 PN。(当前已过时、但正在更新)其次、controlCARD 的标准用例不需要使用桶形连接器、因此我们仅在 BOM 中指定。

    [~ userid="159004" URL" URL"/support/microriers/C2000-micropower-group/C2000/f/C2000-micropower-forum-forum/1120038/tmsdock28379d-why-are -specifications -for-the-power-jack-on"]为什么套件中未提供此电路板的电源模块?[报价]

    电路板中不包含电源的原因有几个。 首先、这款器件在许多市场中销售、因此电源适配器需要支持所有插头类型、电压和频率。 其次、涉及具有电源的电子产品的法规和合规性标准比没有电源的电子产品要严格得多。 同样、由于 EVM 的标准用例不需要电源 、因此我们看不到为遵守附加法规而付出额外努力的理由。  最后、成本不是评估所必需的、因此如果不包含电源、我们可以以更低的价格提供 EVM。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件已经过专门测试、已知可与 TMDSHSECDOCK 器件配合使用。 同样、评估也不需要它们、但可以选择使用它们。

    www.digikey.com/.../10300779
    www.digikey.com/.../10300771